This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:I2C 外部控制无法正常工作。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521197/tas6511-q1-i2c-external-control-not-working

器件型号:TAS6511-Q1

工具/软件:

我们希望使用 i2c 外部连接 EVM 来配置 AMP、但无法在运行 Linux 的 MCU 上使用 i2cdetect 检测到电路板。 用户指南指出必须输出 J10和11个跳线才能启用外部 i2c 控制。 只是想验证一下。 我们的 J19地址选择连接到0xB0。 但不知道为什么我们无法看到 i2cdetect 的任何响应。 您能否帮助您进行正确的设置以便能够配置 i2c 外部控制?

谢谢您、

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surya、

    当然、您需要将电路板连接到 PCB 上的 SCL 和 SDA 引脚。  您还需要接地。  I2C 应具有连接到3.3VDC 的上拉电阻。  如果电路板设置为0xB0、它应该会在该地址上收到 ACK 信号。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这解决了我的问题。