This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:MIC 和接地反转

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521798/tlv320aic3104-mic-and-ground-reversed

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:

在数据表的图10-18和10-19中、接地和麦克风连接反向。  我刚刚测量了2个带麦克风的立体声耳机。  一对耳塞。  两者的接地和麦克风都与您的示意图相反。

谢谢、

Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    数据表中的数字假设 TRRS 耳机的 OMTP 标准。 CTIA 是这些连接的另一个标准、它在美国更为常见、这可能是您发现它被逆转的原因。 电路的工作方式相同、您只需翻转插孔引脚上的环2和套管即可。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新数据表来提供此信息会有所帮助。  必须进行 PCB 旋转来校正此类内容既昂贵又耗时、而且完全可以预防。