This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:通过 I2C 对 TAS2563进行编程(包括调优)?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522459/tas2563-program-including-tuning-tas2563-via-i2c

器件型号:TAS2563

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

  我看到 I2C 进入 TAS2563。   我现在采用了新设计、但由于空间限制、很难保留测试点或任何连接点来调整 TAS2563。

  我是否可以在 MCU 和 TAS2563之间通过 I2C 对 TAS2563进行编程(包括调优)?  

  谢谢。

此致、

Paul Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul:  

    只要您的 MCU 能够提供 SDA 和 SCL 线路来与器件进行 I2C 通信、并且这些线路都满足 SDA 和 SCL 在 TAS2563 IC 上工作的时序要求、您就可以了。  

    此致、

    Ore.