This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:选择音频编解码器以驱动单声道扬声器

Guru**** 2340800 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C, PCM2706C, PCM2912A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521108/pcm2912a-selecting-an-audio-codec-to-driving-a-single-mono-speaker

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他部件:PCM2706C、PCM2906C

工具/软件:

您好、

我正在为 Intel SMARC SoM 设计载板、在选择用于转换 HDA 信号的编解码器或其他解决方案时遇到困难。 目前、我们仅在单声道模式下驱动单个1W 扬声器。

由于 HDA 编解码器选项有限、我们开始研究其他解决方案、包括通过 USB 或 PCIe 传输音频。 我们遇到了 PCM29xx 和 PCM27xx 产品、认为它们可能很适合。 您能为我们的应用推荐一个或多个选项吗? 是否有任何 USB 编解码器还具有能够驱动1W 8 Ω 扬声器的内置放大器?

我也有兴趣了解未列出的其他解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendon、

    遗憾的是、我们的 USB 编解码器都没有内部放大器。 但是、通过交流耦合将 DAC 输出连接到其中一个放大器的输入会非常简单。 1W 输出有很多选项、但我在下面进行了筛选: https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#342=0.3%3B2&2982=Analogue%20Input&

    我知道 TPA2011是我们最便宜、最简单的放大器之一。 它还可以执行3.2W、因此可以完全支持您的用例。

    放大器和编解码器由不同的团队提供支持(我支持编解码器侧)、因此、如果您想进一步缩小外部放大器建议范围、我可以将此票证传递给放大器团队。 请告诉我您想如何继续。

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢放大器的建议、我一定会加以研究。  但是、我主要关心的是为我们的应用选择编解码器/DAC。  大多数英特尔运营商主板似乎使用 Realtek 或类似的编解码器来解码 HDA 信号。  但是、我们正在尝试寻找其他(非 HDA)解决方案、例如 USB 或 PCIe 编解码器。  您是否能够为我们的应用推荐任何器件、例如 PCM27/29系列的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendon、

    很抱歉、我没有完全回答您的问题。 PCM2906C 是一种常见的解决方案、它使用单声道 ADC 和 DAC。 PCM2706C 具有立体声 DAC、如果您只需要播放、则没有 ADC。

    如果您只需要播放、PCM2706C 是一个不错的选择。 如果您需要将音频连接到其他器件、它还具有 USB -> I2S 输出转换的有益特性。

    PCM2912A 还广泛使用、如果您需要 ADC 通道、它可使用立体声 DAC 和单声道 ADC。

    如前所述、任何选项都需要一个外部放大器才能将1W 驱动到扬声器中、但这应该有助于选择编解码器。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff!  由于我们只需要播放、因此这三种设备中的任何一种都足够了。

    这些芯片中是否有任何一个有预计 EOL 日期、或者是否仍处于稳定生产状态?  此外、您是否会期望这些芯片中的任何一款具有更长的产品生命周期(例如 PCM2912A 比 PCM2906C 更高)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendon、

    他们是在同一时间做的,所以在年龄方面没有真正的好处。 但是、没有计划停产这些器件。 鉴于 这些器件与 USB 的一致性、他们计划在支持 USB 2.0的情况下(有望永远持续)保持量产状态。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  再次感谢您的帮助。