This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:AGC 功能输出不稳定的正弦波形

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522435/tlv320aic3104-agc-function-outputs-unstable-sine-waveform

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我正在尝试3104的 AGC 功能、除了波形不稳定外一切都正常、当我在编解码器中使用音频分析仪的输入 sina 波形时、编解码器会定期弹出更高的值。 【Btw。当 AGC 功能停止时、波形相当稳定。】
我已经尝试用各种组合修改了所有的回归,它不能解决问题,请给我一个提示。 这是由于 TLV3104缺少增益迟滞寄存器设置引起的、还是可能有其他原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新强:

    我假设示波器图是 ADC 输出环回到 DAC、然后在示波器上进行测量吗? 与所示的 AGC 输出相比、ADC 输入信号的稳定程度如何? 您认为 AGC 没有可配置的迟滞设置是正确的、但您可以尝试延长连接和衰减时间、以便 AGC 不会迅速做出反应。  

    此致、
    Jeff McPherson