This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:您能为我提供抽取滤波器的阶跃响应吗?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521838/pcm1809-can-you-privide-me-the-step-responce-of-the-decimation-filter

器件型号:PCM1809

工具/软件:

尊敬的团队:

 

您能为我提供抽取滤波器的阶跃响应吗?

当以25.6kHz 采样率将其配置为线性相位模式时。

 

我怀疑抽取滤波器可以通过 IIR 滤波器实现

输出稳定在0.1%误差以内可能需要一些时间。

如果数据是 CSV 格式且分辨率为三位数、我很感激。

 

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mita-San、

    让我在本周结束时回到您的身边。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NARASIMHAN-SAN,

    感谢您的答复。

    当然、我会等到一周结束。

    我期待着得到答案。

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mita-San、

    PCM1809具有两种类型的抽取滤波器:线性相位和低延迟、可通过 MD0引脚进行选择。

    线性相位抽取滤波器是一款 FIR 滤波器、稳定时间在33个样本以内。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NARASIMHAN-SAN,

    感谢您的回答。

    我很高兴听到抽取滤波器是通过33抽头 FIR 滤波器实现的。

    MITA