This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:音频论坛

Guru**** 2479095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521878/tas6754-q1-audio-forum

器件型号:TAS6754-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS67524-Q1

工具/软件:

#1我们正在检查 TAS67524-Q1电平关断或关断状态下的所有异常是否都可以通过 Fault 引脚通知。
当矫正或关断时、故障引脚会收到哪种故障通知?

2如何通知您不会通知故障引脚的异常情况?
如果是寄存器更改、请告知我寄存器地址。

#3通知1、2中的异常需要多长时间?

e2e.ti.com/.../_1030_QA_004EA7891130_TAS67524_5F00_250530_5F00_ENG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我将为此问题打开新的内部主题。 请回复我打开的主题。

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kento

     好的、在这里结束。