This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:空闲电流较高、电感器变得很热

Guru**** 2976470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517201/tas5825m-high-idle-current-inductors-getting-hot

器件型号:TAS5825M

工具/软件:

这是上一个主题的后续。 我最初看到过很高的空闲电流(有时钟)和非常热的电感器、连接或不连接扬声器负载。 将调制设置为1SPW (768KHz)后、电流降至可接受的水平、并且电感器和芯片不再发热。

不过、现在当我返回到 BD 384KHz 调制时、芯片会变热、但电感器不再像以前那样变热。 此外、我有一位同事正在同时遇到热芯片和电感器、即使设置为1SPW、768KHz 也是如此。

那么、除了调制设置之外、什么因素也可能导致产生热电感器? 是否存在可能导致这种情况的其他设置、模式、配置或电源条件? 我使用的是24V 和3.3V。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您是否在没有负载和没有输入信号的情况下看到温度变热? 或者您是否正在发送一些输入信号、在这种情况下、负载是多少?

    您能帮助分享布局和原理图吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    在有负载(包括电感器和芯片)或没有负载的情况下、温度会变热、但仅当我的消息中存在时钟时才会变热。 该问题归结为处于低功耗1SPW 模式时可能导致这种情况的原因、以及为什么它有时会表现出发热、但其他情况下不会?

    我附加了一个原理图。 我可以根据需要提供布局。

    James

    e2e.ti.com/.../C16780_5F00_1_5F00_bw-XPatch-1-amp-page-only.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    请允许我花一天时间回顾一下原理图。 如果您也可以分享一下这个非常好的布局。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我会发送 Gerber 文件、但更喜欢通过电子邮件发送。 请 ping 我 james@jamesmayengineering.com

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    很抱歉跳进。

    您能检查一下电感器是否满足我们 DS 中的以下要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    它与参考 EVM 板中使用的电感器相同。 是否还需要考虑其他因素? 同样要重申的是、它并不总是会变热。 如果我使用 BD 模式、即使没有信号或负载(如果有时钟)、电感器(和芯片)也会变热。 EVM 也是如此。 如果我切换到1SPW 模式、EVM 和电路板上的问题都会消失。 这是可以的。 但是、我的同事在同一电路板上、即使在1SPW 模式下、也会购买热电感器和芯片、但环境略有不同。 我们不明白为什么。 我试图在这里重现他的问题、并且慢慢地消除了他的环境之间的差异。 在这两种情况下、启动时会将相同的配置文件加载到芯片中、并设置1SPW 模式。

    我认为基本问题是是否存在其他一些启动或其他条件可能使芯片进入加热电感器的模式。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    EVM 上使用的电感器可能适用于您的用例、也可能不适用于您的用例。 应使用数据表中的公式来确保电感器 的额定值正确。 如果电感器的额定值过低、它们会饱和、 从而导致 温度升高。 由于即使没有负载或输入也会发生这种情况、我认为这与原理图或布局有关。 我现在正在进行审查。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    在将此调试移至电子邮件中时、我将继续执行以下操作、并将该主题移至"已关闭"状态。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt