This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:常见范围 LM48580

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522156/lm48580-frequentie-range-lm48580

器件型号:LM48580

工具/软件:

是否有人知道此器件是否可以支持高达50kHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是音频专用器件的一部分。 性能测试频率最高不超过20kHz。
    对于更高的频率范围、您必须运行一些性能和可靠性测试、噪声整形和其他与环路相关的效应可能会在带外频率范围内产生不必要的结果。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师