This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:关于模拟接地、数字接地和放大器接地之间的连接。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1520684/pcm1794a-regarding-connections-between-analog-ground-digital-ground-and-amplifier-ground

器件型号:PCM1794A
主题:PCM1794中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

在 DAC 模拟接地端与数字接地端之间的连接中插入低阻值电阻器有哪些缺点?
另外、在 DAC 模拟接地端与 IV 放大器接地端之间的连接中插入低阻值电阻器有什么缺点?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、我可以想到的2个缺点是创建了接地环路 、还会将噪声从数字侧注入模拟侧、或者从一个部分或模块注入到另一个部分或模块。 它不会影响操作、 但可能会影响一些与噪声相关的参数、例如。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    感谢您的回答。
    我想了解更多详情。 注入噪音背后的机制是什么?噪声会增加什么?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  

    在任何设备的数字端,您都有开关噪声,可以注入模拟端。 这并不特定于 PCM1794、 它适用于任何在同一芯片上同时具有数字和模拟模块的器件。 您可以  在 教科书中找到有关噪声注入的更多信息、也可以在线搜索各种文章和论文。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    我知道将会注入噪声、但手册规定连接模拟接地和数字接地。 我的问题是、如果我不连接它们、是否会出现任何操作问题? 此外、如果我通过低值电阻或铁氧体磁珠连接它们、与直接连接相比、特性是否会下降?
    同样、如果我通过低值电阻器或铁氧体磁珠连接模拟地和 IV 放大器地、与直接连接相比、特性是否会下降?
    提前感谢您。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在给定的 IC 内部、我们将数字部分和模拟部分的 G 组合 分离引脚以尽可能将它们隔离、但是我们 必须  在 电路板上的某个点将这些 GND (以及不同芯片的其他 GND)短路 、或者使用0欧姆电阻器或铁氧体磁珠  仅实现一个接地。  

    上述情况适用于短接 IV 放大器和 DAC 的 GND。 您需要在末端有一个 GND、因此应在板级将它们短接。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我测量实际的芯片时、DAC 的数字接地和模拟接地似乎与芯片内部约15欧姆的电阻器连接。 我还确认、即使数字接地和模拟接地未在电路板上短路、它也能正常工作。 我想确认的是、当数字接地和类似的模拟接地之间存在电阻值时、是否对模拟输出特性产生负面影响。

    我还证实、在 DAC 模拟接地端与 IV 放大器接地端之间插入低阻值电阻器(例如22欧姆)时、不会出现运行问题。 如果您还能告诉我、在这种情况下、模拟输出特性是否会产生负面影响、我将不胜感激。

    我还证实、在 DAC 模拟接地端和 IV 放大器接地端之间插入一个铁氧体磁珠会产生可闻负面影响、插入电阻器会带来可闻的好处。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

     奇怪的是 、是否有专用数字引脚用于 DGND、类似的专用引脚 用于 AGND、但它们在内部短接。 特别是、它们 具有左右 通道的单独模拟 GND 以及通用模拟块的单独 GND。 我无法访问此旧零件的设计数据库来验证您所说的内容、 但如果内部确实连接、我会感到非常惊讶。 这些不同的 GND 引脚必须短 接到 IC 外部电路板上的 GND 平面。

    在我们自己的 EVM 中、我们将所有这些接地以及 V 转 I 接地连接 到同一接地层。

    如果它们短路或通过低阻值电阻或铁氧体磁珠连接,将不会出现操作问题,但是对于不同的电路板及其布局,您可能会也可能不会遇到一些噪音。 如果是这种情况、 它会影响 THDN、 SNR 或/和 DR。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    Arash