This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:VNEG 0v、无输出信号

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519541/pcm5102a-vneg-0v-no-output-signal

器件型号:PCM5102A

工具/软件:

您好:

我设计了一个带有  PCM5102APWR 的 PCB。 它接收来自 ESP32的数据、但不生成输出信号。 我已验证 LDOO 为1.8V、但 VNEG 测量值为0V。 我基本上是从数据表中复制了参考设计、无法弄清楚 DAC 不会生成输出信号的原因。 我有一个用于 PCM5102A 的分线板、这样可获得音频信号。 因此、ESP32的数据线似乎是正确的。  

您能发现所附原理图和 布局存在任何问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PIM、

    如果电荷泵输出引脚上没有电压(VNEG=3.3V)、那么即使 I2S 数据包 和 CLKS 正确并且没有问题、我也不会期望 DAC 正常工作。 查看该原理图、AGND 引脚悬空并且未连接到 AGND 或任何接地端;这应该足以分解模拟电路并阻止 DAC 工作。 请检查 引脚9的连接、因为它也会影响引脚8    、当然还会影响 AVDD 的去耦电容、因为它现在悬空。  

        如 参考设计中所示、我还会为所有电源添加第二个去耦电容(10uF 和0.1uF)(这些电容应尽可能靠近其 电源引脚放置)。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的意见! 您认为 AGND 在设计中悬空是对的、我漏掉了这个信息。 我焊接了一根导线、 在 C10和 GND 之间增加了连接。 这应该解决 AVDD 以及引脚9和8的去耦电容。 然而、引脚5 (VNEG)仍在0V 左右。 芯片接通电源后是否应该为-3.3V? LDOO 仍在1.8V 左右。  

    设计中是否有任何其他可能导致 DAC 无法正常工作的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PIM、

    如果不使用4线 I2S、请将 SCK-接地。 它应该会解决。

    此致、

    Arash