This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:PLIMIT 0V 问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1520703/tpa3118d2-plimit-0v-issue

器件型号:TPA3118D2

工具/软件:

您好 TI。

我将 PLIMIT 设置为0V (短接至 GND)、而(PLIMIT)通过51k Ω 电阻连接至 GVDD。 我预计它会将 Pmax 限制为0W (无声音)、但它仍在播放。 你有什么想法吗?
此致、Genadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genadi:

    您是否在设备播放音频时更改了 PLIMIT 电压?  我认为静音引脚是一种更好的方法、可以实现在运行期间关闭输出的目标。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的扬声器音质差、但文档很差、连接到放大器。 该标签表示它可以处理高达30W 的功率、但我对此没有信心。 使用最大额定功率时、我会听到一些失真或噪音。 为了限制功率、我连接了电位器来代替 R82、以便找到理想电阻值。 这有助于我确定在这些条件下放大器仍然输出信号。 这就是我问的原因:这是预期行为、还是我犯了错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genadi:

    问题可能是 PLIMIT 没有根据增益、负载、输入信号等正确设置 当播放各种其他信号时、功率是否限制为预期值? 您可以参考此主题、其中包含 Excel 计算器: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/284968/how-to-caculate-the-power-limit-of-tpa3118-by-set-plimit

    此致、
    Sydney Northcutt