This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825Mevm 独立模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521190/tas5825mevm-tas5825mevm-standalone-mode

器件型号:TAS5825MEVM

工具/软件:

是否有一种通过在独立模式下对 A 侧和 B 侧进行编程来使用 TAS5825MEVM 的方法。  我在 PBTL 模式下对 A 和 B 放大器进行了相同的配置。  我希望 EVM 在上电时加载。  有方法可以做到。  我注意到 PurePath 控制台板上有 micorsd 卡插槽、该插槽可用于加载配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们未在 EVM 上实现此功能、但我们有一些选项、因此您可以更快地加载配置。 一种方法是保存 PPC3配置文件、以便您可以更快地在 PPC3中加载设置(您不必每次在 PPC3中都重新执行这些设置)。 另一个选项是 使用 PPC3保存配置的头文件并与主机处理器搭配使用。 然后、您可以将 I2C 线路连接到 EVM。 您还可以记录 I2C 事务、并使用 PPC3s I2C 主设备编写该脚本。  

    此致、
    Sydney Northcutt