This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4875:输入电容器

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519817/lm4875-input-capacitor

部件号:LM4875

工具/软件:

尊敬的 TI:

LM4875数据表介绍了输入电容器。
最佳电容器类型是什么?

陶瓷、多层陶瓷、薄膜、电压等

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    陶瓷/MLCC 是用于此目的的最常用电容器。 通常、您会为此目的选择非极化类型的电容器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    陶瓷/MLCC 有任何建议的规格吗?
    温度特性、额定电压等

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    X7R 或 X5R 通常是最佳选择。 额定电压应在预期应用要求上留出一定的余量、例如、如果信号 Vpk 为5V、您可以使用额定电压为15V 的电容器。 只要对电容器施加直流电压、就需要特别考虑、因为在对电容器施加直流电时、电容会在陶瓷电容器中显著降额。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我了解选择规格。

    非常感谢。

    此致、