This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath 应用中未显示

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523192/tlv320aic3254-not-showing-in-purepath-application

部件号:TLV320AIC3254

工具/软件:

大家好!

我已经下载并运行 PurePath 应用。 我将 TLV320AIC3254安装在 EVM 接口上、 当我通过 USB 将其插入计算机时、无法在 PurePath EVM 应用上使用该应用。 我已经有一个预装的 EVM 应用程序、名为"I2C Master"(I2C 主器件)。 点击它后、便可以连接并断开设备连接。 断开 USB 电缆后、无法再连接到"I2C Master"EVM 应用程序。 因此、它正在检测我的设备、但我无法获得传统的接口和控制。 我只获得空文本字段。 查看照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此 EVM 没有自己的 PPC GUI、但有自己的独立 GUI、您可以在此处下载: https://www.ti.com/tool/download/SLAC214

    您可能已经阅读了该器件网站上的 PurePath、但指的是 PurePath Studio、而不是 PurePath Console。 PPC 是您在这些屏幕截图中使用的 GUI、您只能使用发送 I2C 命令、但 PPS 是专门用于在此芯片上配置 miniDSP 的 GUI。 我建议从独立的 AIC3254软件开始向器件写入 I2C 并配置音频路由等、如果您稍后想要配置 miniDSP、则可以采用在 AIC3254软件中创建的脚本并将其与 miniDSP 路由一同放入 PPS 中。  

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Mir