This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:TAS5822MEVM

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522759/tas5822mevm-tas5822mevm

器件型号:TAS5822MEVM

工具/软件:

您好:

我们  提供了  TAS5822MEVM、我们会尝试使用定制微控制器来配置和控制该器。

 模块上的两个音频放大器配置为"单声道"(PBTL 模式)。 微控制器的 I2C 总线连接在 J19和 J18中。

微控制器的 I2S 总线连接到测试点:SCLK、LRCLK 和 SDIN1、而接头 J11、J13和 J14的跳线被移除。

我们使用两个接头 J3和 J7来查看正在使用哪个放大器、但在这种情况下、我们发现引脚2上的两个接头都具有2.3V、引脚1上的都具有3.3V、即使未连接跳线也是如此。

我们想知道为什么 J3和 J7引脚2上接头上的电压不为零。 断开跳线后、是否应该接地?

此外、我们想知道以下各项的功能:

S1

J12

测试点 TP2在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele

    J3、J7尚未连接到 GND、如下所示、DVDD 还具有一个连接到 GND 的电容器。 如果要为电容充电、DVDD 也具有轻微的电压。

    您无法使用 J3、J7来判断哪个放大器在工作、可以检查放大器的输出是否正常。

    如果您不希望其中一个器件无法正常工作、也可以移除 J3或 J7。

    S1/J12用于选择来自 XMOS 或 SPDIF 的音频源(如光学器件或其他器件)。

    THX

    Jesse