This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138D2 - 1SPW 模式- BTL 输出-负载和电流限制问题

Guru**** 2318350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517930/tpa3138d2-tpa3138d2---1spw-mode---btl-output---loading-and-current-limit-question

部件号:TPA3138D2

工具/软件:

我们使用 TPA3138D2进行 AMP 设计、我们发现一些保护问题需要 TI 产品详细信息

我们的设计设置:

a) 1SPW 模式  

b)立体声 BTL 输出  

c) PVDD 8V 电源  

d) 20dB 增益

e) PLIMIT 设置为 GVDD

f) 4欧姆 DCR 扬声器负载(某些频率阻抗低至3.2欧姆时的阻抗)

问题:

1.在规范上, BTL 型号支持3.2欧姆电阻,我们想知道它是可以接受驱动4欧姆直流电阻器(在某些频率下3.2欧姆阻抗)扬声器驱动器具有+/- 20%并且不进入保护模式?

在规范中没有 OCP 信息时、我们需要知道1SPW/BTL 模式过流信息(最小值/最大值)@ IC 25C 和100C 级。

3.我们正在设计系统灵敏度,并希望采取更多的耳室余量,当我们使用30%的夹子,低于5kHz 正弦波(与3R 电阻负载)放大器工作正常,当频率超过5kHz, IC 很容易进入保护模式. IC 是否支持高削波工作模式? 如果不是、您建议的上限是多少个%s 的剪辑(10%?  15%? 20%?)  并确认 IC 可以在20Hz 至20kHz 的频率下正常工作?  

正常设计 : DAC 0dBFS 输出,我们正在设置放大器输出约10% Clip THD (0.5dB margin)

更多听室设计:DAC -10dBFS 输出,放大器输出约10% CLIP THD

                   DAC  0dBFS 输出、放大器输出约为30% Clip THD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Solong

    很抱歉晚才回复。

    我需要与团队成员核实、我将在本周内回复您。

    THX

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 支持

    正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉稍后回复。

    1.低电阻器可能很容易触发 OC。 因此、在我们的验证过程中、低于3.2ohm 可能会使电流流动保护更加容易。 我们使用虚拟负载进行测试。  

    您可以简单地考虑放大器的10%裕度。

    高削波模式主要受温度和过流阈值限制。

    您可以测量30%的电压、以查看电流是否可能接近 OC 阈值。

    此外、您可以使用热枪测试输入超过5kHz 时热是否会快速变高。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们使用的2R 负载不会在室温下触发 OCP、但在40 ℃ 环境中可以触发 OCP。 因此、我们认为可以使用 TI 的 IC、但我们也担心这是一种情况、不能表示 IC 性能的上限和下限。 因此、我们想从 TI 获得确认、IC 是否支持2.6R 阻抗、是否会在高温(8V 电源)下触发保护?

      在您的测试中、负载负载如何触发过流保护? 此时有多少电流?

    2.感谢您的回复,我会将其设置为我们的设计上限。

    3.我要 将其作为冷启动进行测试、并确认温度低于70°C、您为 OCP 设置的电流是多少? 请为我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solong:

    我们已收到您的反馈、将在内部进行检查并向您提供反馈。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    您有任何更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solong:

    我们 只 得到基于正常温度的测试数据。 因此、较高的室温结果应基于实际的测试设置。

    正如您在数据表中可以得到的那样、唯一经过测试的 THD 数据是10%。 因此、建议使用10% THD、并应根据实际用例测试更高 THD。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

     TI 网站的数据表中未提供过流保护的安培值说明。

     请您今天给我们分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solong:

    数据表中仅列出了典型的最大输出电流。 没有 OC 电流。 您可以参考下图。

    您可以使用此值作为参考。  

    该芯片太旧、无法获取该值的设计数据。 很抱歉。

    BR、

    Wenbin