This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:如何/在何处连接稳压器旁路引脚

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522970/tas6584-q1-how-where-to-connect-regulator-bypass-pins

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020033

工具/软件:

引脚 DVDD_RET[2]、PLL_RET[64]、VREG_RET[15]是否应连接到 PCB 上的 GND 平面?

在数据表示例原理图图9-1中、VREG_RET 连接到 GND、但 DVDD_RET 和 PLL_RET 不连接。
在 TIDA-020033设计原理图中、它们均连接至 GND。
TAS6584EVM 原理图中包含零欧姆电阻器。

PCB 上是否应该连接引脚 DVDD_BYP[3]和 PLL_BYP[63]?

在数据表中、我无法从引脚说明推断出一个内部连接、而功能方框图显示了一个内部连接。
不过、图9-1显示了一个额外的外部连接。 TAS6584EVM 原理图中还存在这种外部连接。 但在 TIDA-020033原理图中、不提供该功能。


我很困惑。 它是否更重要? 我想所有变体似乎都起作用。

感谢您的澄清。

谢谢。

此致

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    数据表正确。  这改善了电源中的开关噪声抑制。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    感谢您的答复。

    只是为了确保、我得到正确的答案:

    VREF_RET 应连接到 GND、但 DVDD_RET 和 PLL_RET 应连接 不会 连接到 GND。
     PCB 上应连接 DVDD_BYP[3]和 PLL_BYP[63]。

    对吧?

    此致、
    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias

     是的、没问题。