This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523616/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

工具/软件:

尊敬的 TI:

我已使用 TP3255在4 Ω 负载上生成240W 额定输出。 D 类的输出端还连接了一个变压器、用于生成100V 输出。

目前在设计中、低音控制旋钮将在50%、系统工作正常。 但是、当我将低音旋钮增加到最高电平时、d 类放大器将进入故障模式。 我使用逐周期电流控制方法、使用22K Ω 将过流阈值设置为17A。

 我观察到、当我将低音旋钮增加到最大低频分量(20- 100Hz)时、低频成分会产生高电压、并且该低频成分会通过变压器。 因此、会有大电流流过变压器、从而导致该问题。

这种方法正确吗?

我对 FAULT 引脚还有另一个疑问、如果输出电流大于 oc 阈值、FAULT 引脚会变为低电平并关断系统。 它不能自行清除。 我们需要发出复位信号以使系统恢复。  

如何避免错误故障触发?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    因为 OC 是一种严重故障、因此它无法自动恢复。

    您的设置已经使用过 CBC 来防止在发生 OC 时立即关断、它仍然具有 OC、这意味着您的输出电流确实会非常大、超过了 OC 阈值。

    似乎唯一的方法是降低低频带的输出功率。  

    如果上部器件中有任何调优模型、则可以添加高通滤波器。

    THX

    Jesse