This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:关于电感值 ​​for LPF 设计。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523343/tas6584-q1-regarding-inductor-values-for-lpf-design

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

开关频率小于1MHz 时、单级 LPF 的建议电感值为10uH。
如果电感器与1uF 组合在一起、从10uH 降低到4.7uH、那么有什么我应该小心的吗?
实际上、当我测量它(10uH→4.7uH)时、每个通道的 PVdd 电流增加了约80mA。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    电感值会增加纹波电流。  这就是电流上升的原因。  为什么要将电感器更改为4.7uH?  这是2MHz 开关的建议值。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg San。

    感谢您的快速答复。
    在低于1MHz 的开关频率下使用4.7uF 电感器的原因是、我想将其扩展到更高的 SP 输出频率、而不会产生 TAS6584的热量。
    是否有办法通过使用4.7uF 来减少电感器的热量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又来了一次。"

    其他问题。
    我想在运行时在 BD 调制和1SPW 调制之间切换 PWM。 我已确认 POP 噪声很小。
    可以经常在这两种模式之间切换吗?通过更改 PWM 模式、IC 上是否有任何应力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    使用较低的 DCR、以便纹波电流不会使电感器升温。  尽管纹波电流也会增加 TAS6584输出级中的热量。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    是的、可以在这些节点之间切换。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Gregg San。

    感谢您的答复。
    我将继续研究此器件。
    也许将来我会提出其他问题。
    感谢您的持续支持。