工具/软件:
我当前正在尝试通过 DOUT1引脚从 PCM6260Q1输出 TDM6信号、并且我使用了外部 ASI 配置。 以下是详细信息:
- TDM6输出要求:
* BCLK: 2.048 MHz
* FSYNC:16kHz
* 6个频道
*每个通道16位
* MCLK : 8.192 MHz
硬件设置:
- PCM6260Q1EVM-PDK
-连接到 J7的外部时钟源:
* MCLK
* BCLK
* FSYNC
* DOUT1 (输出)
软件配置:
- PPC3 GUI 设置:
* TDM 协议
* 16位字长
*映射到插槽0-5的通道
*自动时钟配置已启用
当前状态:
1.在 DOUT1上观察到的随机模式
2. PLL 锁定在 PPC3 GUI 中显示红色错误
问题:
1.这种 TDM6配置的正确时钟要求是什么?
2.如何解决 PLL 锁定错误?
除了 GUI 配置之外、是否需要特定的寄存器设置?
4. TDM 输出验证的推荐故障排除顺序是什么?