This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4991:用法

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525010/lm4991-usage

器件型号:LM4991

工具/软件:

尊敬的 TI:

以下使用 LM4991是否有任何问题?

电源电压:5V

最大输入信号振幅:5Vpp

最大输出信号振幅:6Vpp (AV=1.2)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    负载为8Ω。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    这似乎是一个不好的设计。  

    输出电平不能超过电源电压、实际上、它通常略低于电源电压、因此芯片组内部会有损耗。

    关于输入信号、如果等于电源、则可能会导致削波。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    LM4991是电桥输出、对吧?

    在6Vpp 下、我认为 Vo1和 Vo2的输出为3V、但它是否不同?

    如果是、我认为没有超过电源电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    抱歉,我误解了。

    我的理解是 Vo1和 Vo2分别是1V 至4V 的输出。

    因此、我知道没有超过电源电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    是、如果输入信号是5Vpeak 到 peak、则可以。  

    因此应实现您的设计。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    如果向8Ω 负载输出6Vpp、则功率将为2.25W。

    数据表状态1.5W (典型值) 当 VDD = 5V 且 RL = 8Ω 时。

    该图也显示最高仅为1.5W。 (图24)

    有问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    实际上、6Vpp 为3Vpeak 和2.12v rms。 因此、功率为2.12*2.12/8=0.56W。

    关于5V 功率@8 Ω 负载、它显示1% THD 约为1.25W、等于 sqrt (1.25W*8 Ω)= 3.16V rms (4.47峰值)或8.94V 峰峰值。

    希望这有助于您理解此图。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。

    我现在明白如何使用它,没有问题。

    此致、