This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:关于表7-2中的输入信号电平。

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1524560/tas5815-regarding-input-signal-levels-in-table-7-2

器件型号:TAS5815

工具/软件:

关于 TAS5815数据表中的表7-2、输入信号电平是多少?

(当增益为0dB 时、多大的输入信号电平将导致放大器输出峰值电压= 29.5V?)

此致、

石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishibashi:

    它是0dBFS 信号将产生29.5V 峰值输出。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    0dBFS 有多少伏?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishibashi:

    这是数字输入信号。 输入信号是 I2S 输入、它是0dB 满量程。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    感谢您的答复。
    我明白。

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我将关闭此票证。