This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:can't read .h 文件、

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1524468/tas5828m-can-t-read-h-file

器件型号:TAS5828M

工具/软件:

您好、产品线专家、请向我发送初始化代码、交给我参考、电子邮件地址:tim_zxw_01@sz-zxw.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您的平台和操作系统。 您使用了哪些驱动程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译平台采用 C 语言、其中 I2C 初始化、HW-Pode 下拉1K、目标地址配置为0xC2、寄存器地址未知? 我们恳请专家提供一整套初始化代码以供参考和学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道的是 Baremetal 还是 Linux 的 paltform?

    至于头文件。 请申请适用于 TAS5825的 PPC3工具(PurePath)、该工具可生成头文件。

    PUREPATHCONSOLE 应用软件和框架|德州仪器 TI.com