This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:驱动3 Ω 负载

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1524729/tpa2000d1-driving-3-ohm-load

器件型号:TPA2000D1
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1、 TPA2011D1

工具/软件:

您好:

我需要使用+/-1Vpp 信号(输入频率为1至600Hz)驱动3欧姆负载。

您能推荐此设计的起点吗?  这是音频还是功率放大器应用?

任何帮助让我开始工作都会有很大的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loren:

    TPA2011D1 (D 类)和 TPA6211A1 (AB 类)等设备是您可以考虑用于所描述应用的简单设备。
    3欧姆低于大多数音频放大器的最小负载规格、但鉴于您只需要驱动1Vpk、即使您驱动较低的阻抗负载、这也可能没问题。

    您提到的频率低至1Hz、因此我建议不要使用输入耦合电容器、因此、非常低的频率也应该通过放大器。
    这两款器件都提供了 TINA 和 PSpice 模型、如果您要对其运行测试、还提供 EVM。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师