This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4991:反馈电阻

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525124/lm4991-feedback-resistance

器件型号:LM4991

工具/软件:

尊敬的 TI:

我计划使用 LM4991反馈电阻器(RF)的数字电位器。

我正在考虑使用它来控制增益、但这是个问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    我认为可以为反馈电阻器使用数字电位器。

    但是、如果您只想调整音量、而数字电位器需要 I2C 控制、则可以检查 TPA2028/TPA2018、它是具有 I2C 控制功能的模拟输入放大器、用于调整具有增益控制设置的 AGC。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复。

    另外,感谢您的建议。

    是否可以在单端模式下使用 TPA2028?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    它是单端输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    关于单端输入、可以参阅类似的 TPA2026。

    以下链接的第32页(TPA2026数据表。

    https://www.ti.com/lit/gpn/TPA2026D2

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我会考虑这个。

    此致、