This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:非音频采样速率下的通带

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522857/tlv320adc6140-pass-band-at-non-audio-sampling-rate

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件: TAA5212

工具/软件:

您好:  

我们的客户希望以非音频采样率运行 TLV320ADC6140。 原始 E2E 主题介绍了 PPC3 时钟树、这非常有助于识别 MCLK 和 PLL 设置。  
这个问题是、如果我们使用 fs=102.4kHz、 线性相位抽取滤波器的通带特性是什么?
DS 指定的 通带在 96kHz 或 88.2kHz  采样率下为 0.454 x fs、在 192kHz 或 176.4kHz 采样率下为 0.3 x fs。
我们如何识别 fs=102.4kHz 时的通带特性?  它可能对应于时钟树上的 DSP_ CLOCK 和 MOD_CLOCK 组合。

此致、

Mochziuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    您能否分享一些有关终端应用的信息、客户将在哪里使用上述非音频采样率?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lakshimi、

    EE 是测试和测量。

    我们的客户尝试替换 ADS127xx DS-ADC 以降低 BOM 成本。

    此致、

    望月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可以更新吗? 我们将与客户会面。

    应届毕业生、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    对于上述采样率、不建议使用 TLV320ADC6140。 相反、我们可以使用 TAA5212 ADC、我在此处附上了支持采样率的快照:

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lakshimi、

    感谢您的建议。

    这是一个好建议、TAA5212 PASI 可以支持这些采样率。

    抽取滤波器特性的通带规格分类是什么?   

    TAA5212 不是 4 通道版本的 ADC、您是否有 4 通道或更多通道的 ADC?  

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Mochizuki-San、

    我们没有可支持类似采样率范围的 4 通道版本 TAA5212。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    好的、只有 2 通道版本 ADC 器件。

    BTW、fs=102.4kHz 时的通带规格是什么

    我们如何在非音频采样频率下识别此规范?

    此致、

    望月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    我会通过电子邮件将此采样率的频率响应分享给您。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan