This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:使用 TPA3255DDVR 功率放大器芯片、175W PBTL 功率放大器设计有 8Ω 输出负载。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525170/tpa3255-using-the-tpa3255ddvr-power-amplifier-chip-a-175w-pbtl-power-amplifier-is-designed-with-an-output-load-of-8

器件型号:TPA3255

工具/软件:

你(们)好  

在设计 PBTL 175W 功率放大器时、我在使用 TPA3255DDVR 芯片时遇到问题。 PVDD 24VDC、VDD 12VDC。 负载为 8Ω 或两个并联的 8Ω 电阻器。 输入 A 和输入 B 设置为 850Hz 模拟差分信号值、然后“故障“指示器指示故障。 设计如 PDF 中所示的电路原理图。 第 11 个引脚在调试过程中损坏、显示对地短路。 更换芯片后、继续调试引脚 14 也会导致对地短路。  请告知我们如何处理输入 A 和输入 B 的差分信号。电路上是否有任何参数需要校正?

Tom

e2e.ti.com/.../ETH-_FE961B7B9F530674FE562D0057534E533A673575_.pdfe2e.ti.com/.../_FE961B7B_-_CC806297_PCB_7F67_.pdfe2e.ti.com/.../_FE961B7B_-_636B6297_PCB_7F67_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我将首先查看原理图、明天会提供反馈。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcutt

    PBTL 输入信号是否可以是单通道输入? 是否需要输入两个差分信号 A 和 B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiang

    1.in PBTL 模式、您可以将 A 和 B 中的一个设置为 GND。 但这可能会影响最大输出功率。 因为输入电压小于单通道。

    2.关于 sch 和 PCB. 请注意以下几点:

    -输出 LC 滤波器,电容器太小。 您可以根据 DS 中的建议使用 0.47uF。

    输出电感器,您的规格显示 10uH,但 PCB 显示 22uH,请注意, LC 滤波器可能会影响 FR 在高频带。

    -而且,电感器 Isat 也需要注意。

    -您可以参考我们的应用手册 LC 安装器设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa701

    - PCB 布局,我还没有看到你如何放置散热器,因为你的输出功率大,散热器是必要的。

    –3 大功率放大器要在 PCB 上拧紧、热问题有点小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse Ji

    感谢您的指导。 我将首先优化电路、并计划仅使用一个功率放大器对其进行重新设计。 我可以询问是否可以通过电容器将输入 B 直接接地、并按照原理图中所示将输入 A 连接到我的前置放大器? 也就是说、输入信号不一定是差分信号。 当前 19 针驱动器指示灯亮起的原因是什么? 关于电容器、我将考虑增加其容量。 至于散热器、芯片顶部有一个。 目前、主要问题是没有操作。 接通电源后、19 针指示灯仍然出现故障、电路电流为 0.13A。 输入电压 PVDD 为 24V。

    Tom