This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:ADC 分辨率

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525693/pcm6360-q1-adc-resolution

器件型号:PCM6360-Q1

工具/软件:

您好团队。

内部 ADC 的分辨率是多少? 它被称为多位 Δ — Σ ADC。  

我有要求 24 位 ADC、该器件是否支持它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、该器件可以支持 16、20、24 和 32 位字长。 这可在软件中通过 ASI_CFGx 寄存器进行配置。