This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:输出削波

Guru**** 2766595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526296/opa1632-output-clipping

器件型号:OPA1632

工具/软件:

您好、

我 使用这个芯片测试一个简单的测试电路。 这是差分放大器。

  1. 输入电阻为 5.6k、反馈电阻为 11.3k。
  2. 输入和输出均使用电容器进行隔离、因此没有直流电流。
  3. 输出端只有一个 10k 负载电阻器
  4. 电源电压为 28V

我看到运算放大器在~17V 峰峰值(即±8.5V)下削波 。 在此电压下、电流为 1.7mA。  

根据数据表中的图 6-9、运算放大器在 10k 负载下应能够输出>25Vpp 的电压。

由于我的电源电压  ±14V、因此我预计它能够至少输出  ±11V、这是什么?

(没有 10k 负载时,它不会夹紧。)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sia、

    好问题、让我来看看这个问题。  感谢您分享您的电路设置详细信息和信息、供我考虑。

    我同意、您需要在此处找到与电路性能相关的分辨率。

    此致、

    Alec