This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:EMI 滤波器元件建议和带外噪声滤波测量

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526278/tlv320aic3111-emi-filter-component-recommendation-and-out-of-band-noise-filtered-measurements

器件型号:TLV320AIC3111

工具/软件:

你(们)好  

在考虑 EMI 滤波器元件建议 (slaa495) 和带外噪声滤波测量 (slaa313a) 时、我该怎么办?

  仅限铁氧体磁珠电感器 (120Ω@100Mhz)+ 470pF 电容器

2.仅 RC 滤波器 (1kΩ 和 4.7nF)

3.  铁氧体磁珠电感器 (120Ω@100Mhz)+  仅 470pF 电容器+  RC 滤波器 (1kΩ  和 4.7nF)  

或其他什么吗?  

如果使用 3、则 PCB 布局中的元件顺序是什么? 第一个 1K + 4.7nF、比 铁氧体磁珠电感器 + 470pF?

只有扬声器输出需要此项、或者扬声器输出和 耳机/线路输出都需要此项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    EMI 滤波器应该是扬声器输出端所需的唯一滤波器。 扬声器往往会自行滤除带外噪声。

    耳机和线路输出可以使用一个简单的 RC 滤波器。 它们通常无法提供足够的电流/功率来需要 EMI 滤波。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 :

    明白。 感谢您的回答。