This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:精密电机驱动应用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526653/tpa3139d2-precision-motor-drive-application

部件号:TPA3139D2

工具/软件:

我希望 在精密电机驱动器应用中使用 TPA3139D2、但看起来由于直流检测特性、它可能无法正常工作。 根据我的理解、如果输出端有直流电流持续 800ms、输出将关闭。 是否有方法可以禁用此功能? 如果没有、则有类似的 D 类放大器 IC 不具有该特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adam

    由于直流是音频放大器、因此音频客户无法接受直流电、这会导致在设计时无法禁用直流检测。

    THX

    Jesse