This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3120-Q1:PCM3120-Q1 和 PCM3140-Q1 的基准驱动器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3140-Q1, PCM3120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525670/pcm3120-q1-the-reference-drivers-for-pcm3120-q1-and-pcm3140-q1

器件型号:PCM3120-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM3140-Q1

工具/软件:

你好、团队  

PCM3120-Q1 和 PCM3140-Q1 由我的客户 Dhu 板设计。 客户希望在 Luux 中获取参考代码。 您会帮助提供这些信息吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此驱动程序应适用于 PCM3140、PCM3120 也应与它配合使用、但可能缺少某些功能。 您可以检查他们计划通过驱动程序设置的寄存器、驱动程序中缺少的内容就像现在一样。 您始终可以使用 Linux 将 I2C 写入器件、如果缺少某些功能、甚至可以在 3120 的驱动程序中设置默认脚本。  https://www.ti.com/tool/PCMD31XX-DRIVERS

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mir

    感谢您的评论。

    您能帮助将 PCM3120 缺失的内容列为参考吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定、您应该浏览 PCM3120 的脚本、并将其与 PCM3140 数据表中的寄存器映射进行比较、以确保您要随驱动程序更改的所有寄存器都已用于 PCM3140。 这取决于您的用例。 如果您找到任何您要更改的寄存器、但它们不在 PCM3140 数据表中、则需要默认设置这些寄存器或自行将其添加到驱动器。

    此致、
    Mir