This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:官方文件中仍有一个明显的错误

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525339/lm4562-a-blatant-mistake-still-sleeping-in-official-documents

器件型号:LM4562

工具/软件:

古老的 AN-1651 应用手册充满了错误。 具体而言、在图 6 中、推挽式连接的 Q2 MOSFET 未连接到输出耦合电容器 C6、并且均衡电位器 R11 完全缺失。 此外、Q1 和 Q2 的所谓“IRF72"组件“组件到底是什么? 从来都没有具有此类模型编号的 400V+ MOSFET。 我最近在编译和查看 TI 的应用手册时发现了这个问题、并且此类基本错误在 TI 文档中似乎并不是孤立的情况。

顺便说一下、11 年前有人提到了一个类似的问题、TI 的官方回复是该文件太旧了、无法更新... 对于像 TI 这样的技术巨头来说、此类错误非常令人尴尬、尤其是在数字/模拟电路领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您提供的反馈、您对发现的问题是正确的。 对于此特定文档、遗憾的是、由于文档是在较旧的系统上创建的、因此我们没有用于修复错误的系统。 但是、由于 我们的目标始终是改进我们处理 TI 配套资料的方式、因此我们将继续致力于这方面的工作、并在未来的发展中加以考虑。

    此致、

    Ignacio