This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:EVM 设置面临问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526504/audio-am275-evm-facing-issues-with-evm-setup

部件号:AUDIO-AM275-EVM

工具/软件:

大家好!
我将按照以下步骤、按照 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM275X/11_00_00_16/exports/docs/api_guide_am275x/EVM_SETUP_PAGE.html 设置 AM275 EVM 板

能够在 UART 模式下观察打印:


我已经能够刷写:sbl_prebuilt/am275x-evm/sbl_null_hs_fs.cfg、如下所示:


但更改为 OSPI_NOR 模式后、连接到串行控制台并重新启动电路板电源:文档中提到了来自 XDS110/User UART 的 UART 消息。

Sciserver Testapp 构建于:2024 年 11 月 6 日 13:17:23
Sciserver 版本:v2023.11.0.0REL.MCUSDK.MM.NN.PP.bb
RM_PM_HAL 版本:VMM.NN.PP
启动 Sciserver 通过

NULL Bootloader ...

SYSFW 固件版本 10.0.8--w2024.02-am275x (Fiery
SYSFW 固件版本 0xA SYSFW
ABI 版本 4.0 


我想知道 EVM 设置是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它的工作正常、我没有检查正确的 COM 端口(即 WKUP R5 UART 控制台)、因此您可能需要更新在 UART 模式(UART boot com 端口)和 OSPI 模式(WKUP R5 COM 端口)期间检查的 UART 文档。