This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112 耳机单端砰砰声

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525123/tac5112-tac5112-headphone-single-ended-pop-noise

器件型号:TAC5112

工具/软件:

尊敬的先生:

我注意到 、对于与以下配置类似的单端输出、当 TAC5112 从工作->睡眠->活动时、会出现砰砰声。

w a0 02 09 ->  w a0 02 08 -> w a0 02 09

我要使用睡眠模式的目的是节省电池寿命电流。

是否可以配置任何寄存器设置或时序来消除砰砰声?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 您可以对耳机上的砰砰声执行一些操作、但可能无法完全修复。 砰砰声是由耳机驱动器上电引起的、就像方波、这时会出现突然的开关电压。 器件内部有一种低通滤波器、如果您更改 RC 值、这可能会有所帮助、但音频频带中仍会出现一些爆裂声。 可在数据表的第 0 页寄存器 0x06 (DAC_CFG_A0) 中找到去 POP 音配置。 您可以更改内部放大器电阻器的值和“外部电容充电时间“(很可能是去耦电容器)、看看它是否有助于减少爆裂声。 您可以尝试的另一个技巧是在输出端添加一个与地并联的 1M 电阻器、这可能有助于将一些砰砰声分流到 GND、从而使其更安静。 否则、如果您可以将耳机静音、直到设备退出睡眠模式、这将是最佳解决方案。 请告诉我您的想法以及我可以如何提供更多帮助。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过你的建议,虽然它确实改善了,但我仍然设法听到软砰砰声。

    但是、我想提供有关耳机放大器串联电阻选择配置的更多信息。

    该寄存器的功能是什么? 它在哪一点生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为数据表中可能存在这方面的错误 — 我在器件定义中看到,实际上使用前 4 个位中的全部 4 个位来选择电阻器、如下所示:  

    我假设它所引用的串联电阻是器件内部的电阻、在 HP 放大器之后与 HP 放大器串联。 电容器充电时间很可能是外部 LPF 电容器(在输出引脚之后接地的电容器)的时间。 充电所需的时间与流出引脚的输出电流有关。 充电时间越长、电流越低、砰砰声有望减小。 我不确定这些电阻和电容是否在器件内部、因此我必须为您进行检查。 但我知道这些电阻器/电容器位于 HP 放大器之后和耳机本身之前。  

    无法完全消除砰砰声、因为它是 所有频率中的噪声、如果我们滤除更多可闻频率、那么这也会过滤掉您的音频。 我建议完全摆脱这种声音,只是将您的耳机与一个外部电路,缓慢增加音量或等静音

    此致、
    Mir