This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:关于 dB 到 dBV 的转换

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1524948/tas5760l-regarding-the-conversion-of-db-to-dbv

部件号:TAS5760L

工具/软件:

我想了解将 TAS5760L 的 dB 表示增益转换为 dBV。
・数字增压
・音量控制
・数字限幅器

此致、

石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     石桥山

    这将取决于您的特定设置。 总体而言、您可以将每个功能(模拟增益,数字升压,音量控制等)的 dB 增益相加、从而了解全增益。 另请注意、数字削波器没有调整增益。 这只是设置放大器的削波点。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney Northcutt-San

    感谢您的回答。

    我还想了解模拟增益。
    例如、19.2dBV 是否意味着当输入 1V 正弦波信号时、可获得大约 9.12V 的输出?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     石桥山

    这是一个数字输入放大器、因此如果输入是 满量程信号 (0dBFS)、并且您没有任何其他设置来改变增益、则会确定。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney-San

    我明白。
    感谢您的答复。

    此致、Ishibashi