This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104 LINE_OUT 与 BMBA 接收器 (BTC350C10066) 的阻抗匹配

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1527130/tlv320aic3104evm-k-impedance-matching-for-tlv320aic3104-line_out-to-bmba-receiver-btc350c10066

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题:TLV320AIC3104 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在从事使用 TLV320AIC3104 音频编解码器的设计、并对线路输出端的阻抗匹配有一些疑问。 我直接将 LINE_OUT_L+/L-和 LINE_OUT_R+/R-引脚连接到 BELLSING BTC350C10066 平衡电枢 (BMBA) 接收器。

有关接收器的一些详细信息:
-阻抗: 500 Hz 时为~Ω 92Ω, 1kHz 时为~Ω 144Ω(±15%)
-直流电阻:65Ω(±10%)

我对此设置中是否需要进行任何阻抗匹配感到有点困惑。

我的问题:
1.直接驱动该接收器时、是否需要在 LINE_OUT+和 LINE_OUT-引脚(左侧和右侧)之间添加任何匹配或端接电阻?
2.如果是、如何考虑接收器的阻抗、计算正确的电阻值?
3.如果阻抗不匹配,会发生什么问题? 它是会影响音质、还是会出现反射或信号损失等任何问题、尤其是在电线/布线有点长的情况下?
4.是否有任何 TI 文档或应用手册介绍了将此类负载连接到编解码器的最佳实践?

我计划直接从编解码器驱动 BMBA 接收器、中间没有任何放大器。

如果任何人都做过类似的连接或者可以分享一些指导、这将非常有帮助。 提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、您会使用线路输出驱动高阻抗输入。 该器件需要在线路输出端具有 10k Ω 的最小负载、因此我不建议在线路输出端使用您的接收器。 它会消耗过多电流、从而造成某种东西损坏或直接关闭。 相反,您可以使用此设备上的集成耳机驱动器,它期望的输出至少为 16 欧姆,但耳机输出上的较高阻抗不会引起任何问题,它只是一个较低的功率(瓦数)进入您的接收器。 该器件在 16 Ω 耳机负载上的额定功率为 30mW、对应于 (.707^2)/16=~30mW。 在使用 65 Ω 负载时、如果与公式 P=V^2/R 一致、则输出功率约为 7mW  

    如果您在这里需要更多解释、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过本次讨论、我们知道不能将电阻为~70 欧姆的接收器用于线路输出。 一个后续问题:我们可以实施任何阻抗匹配电路来帮助我们通过线路输出驱动接收器吗?  

    如果是、您能为我们提供最佳方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不推荐这家酒店 相反、只需使用芯片上的耳机输出、或者您可以使用另一个带耳机插孔的编解码器并将 AIC3104 的线路输出路由到另一个编解码器的线路输入、然后将线路输入到其耳机输出。 这不是阻抗匹配的问题、更像是输出驱动器将无法在低阻抗负载下工作。

    此致、
    Mir