This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:规格检查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528468/tlv320adc3120-spec-check

器件型号:TLV320ADC3120

工具/软件:

你(们)好

客户对在 AMD Xilinx 平台上开发 TLV320ADC3120 有疑问。

1。测量 I2S_RX_LRCLK、I2S_RX_SSCLK、I2S_RX_SDATA 时不生成正确的信号。

2. I2S_RX_MCLK 的测量值为 18.5MHz、我们公司稍后将进行调整。

按如下方式通过 I2C 设置寄存器(请参阅第 105 页 9.2.1.2.1 EVM 设置的器件寄存器配置脚本示例):

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    澄清一下、TLV320ADC3120 是从器件、而您提供的 BCLK 是 18.5MHz、但在 SDOUT 上看不到数据?