This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:DIT4192、用于中断现有 AES3 流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528508/dit4192-dit4192-to-interrupt-existing-aes3-stream

部件号:DIT4192

工具/软件:

您好 Texas Instruments 团队:

我计划使用您的 DIT4192 IC 中断现有 AES3 数字音频传输。 根据数据表、在软件模式下、RXP 引脚可以接受解码的 AES3 信号进行重新传输。

目前、我有与原始源相差分的 AES3 线(TX+和 TX−)。 我想将该信号连接到 DIT4192、以便通过其 TX+和 TX−输出进行重新传输。

您能否给出建议、说明如何将差分 AES3 信号正确转换为适用于 RXP 引脚的格式? 考虑到 2Vpp–7Vpp 的 AES3 信号范围、使用运算放大器的标准差分放大器电路是否合适?

如果可用、您能否分享此类配置的参考原理图或应用手册?

提前感谢您的支持。

此致、Genadi。