This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:具有功率放大器的音频编解码器

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526295/tlv320aic3110-audio-codec-with-power-amplifier

器件型号:TLV320AIC3110
主题 TPA3110D2 中讨论的其他器件

工具/软件:

高频 PWM 两个 8Ω、10W 扬声器 使用 4 节锂离子电池组

对于音频路径、我们选择了:

1. 驱动工具  音频编解码器 IC

2.  TPA3110D2 音频功率放大器。

请查看我们的原理图并分享您的反馈意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:

    编解码器方面对我来说很好。 这辆车是由一个不同的团队拥有的、所以我将票移到了他们的身边。

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的编解码器评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在放大器原理图中更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢 Jeff 的邀请。

    我将审查该原理图、并将在明天提供反馈。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    整体而言、原理图看起来不错。  输出滤波电感器或铁氧体磁珠的值是多少?

    此外、我建议将 PLMIT 电阻器更改为 100 和 10k、以保持相同的比率但增加电阻。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcutt、

    我们已将 R17 更新为 100R。

    FB 值为 HI1812V101R-10、取自 Value Soundbar Design www.ti.com/.../slou315a.pdf

    谢谢您、

    达门德拉萨瓦利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、由于 Plimit 上只有一个电阻器改变了、因此设置现在是不同的值。

    感谢您提供的信息。 这种铁氧体磁珠看起来很好。  

    此致、
    Sydney Northcutt