This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822-Q1:具有运算放大器缓冲器的线路输入

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525930/pcm1822-q1-line-inputs-with-op-amp-buffers

器件型号:PCM1822-Q1
主题:PCM1822 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我目前正在为便携式合成器应用开发音频前端、我有几个关于 PCM1822 的输入阻抗及其与充电电容器和线路输入的关系的问题。

我听说过、通常建议输入阻抗大于 10k Ω、因为不会对线路源施加过多的负载。 考虑到 PCM1822 的输入阻抗为 2.5k、我想知道这是否会导致失真。 我查看了 EVM 原理图、没有特殊的输入缓冲来缓解这种情况。 我认为 EVM 用于测试、但最终用户是应该在线路输入端添加一些额外的硬件、还是不需要这样? 此外、如果建议在线路输入 ADC 之前使用运算放大器缓冲器、我是否需要记住特定的运算放大器? 我已经看到、对于某些运算放大器、它们不够快、无法为采样电容器充电。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我可以查看您的问题、并在明天结束时更新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    阻抗不匹配会产生失真、这是正确的。 我建议添加一个单位增益放大器作为源和 ADC 输入之间的缓冲器。 虽然 EVM 不包含缓冲器、但这是为了使其在不同的测试场景中保持灵活性。

    我建议选择一个符合以下条件的运算放大器:

    • 低噪声、宽带宽和快速压摆率
    • 可以驱动容性负载并在 PCM182x 的电压共模附近摆动

    请注意、ADC 将交流耦合电容器充电至其内部 VCM。 如果使用缓冲器、请确保其可以处理此直流偏置、以避免启动时出现砰砰声。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。