This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:在两个通道之间切换

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529011/taa3020-switch-between-two-channel

器件型号:TAA3020

工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望使用 TTA3020 在两个模拟输入之间切换、例如、在模式 1、通道 1 -> I2S、模式 2、通道 2 -> I2S 输出中。

TAA3020 是否可以实现此类功能?

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、这是一款双通道器件、这意味着两个通道的数据将在 LRCLK 的不同相位输出。 所以两个通道都在 同时工作。

    如果您希望 在 dout 中仅包含一个通道的数据,您可以考虑将不需要的通道静音。 有 2 个寄存器 ( 0x3E 和 0x43) 独立使每个通道静音。

    此致、

    Arash。