This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:模拟接地引脚连接

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3020, TAA3040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528434/taa3020-analog-ground-pin-connection

器件型号:TAA3020
主题 TAA3040 中讨论的其他器件

工具/软件:

在整个数据表中、有多个 模拟地 (AVSS) 基准、以及如何以 AVSS 引脚为基准布局电源、电容器、额定电压等。

TAA3020 没有 AVSS 引脚、只有 4 个 VSS 转角引脚和一个散热焊盘 (VSS)。

数据表第 8 节中的器件布局指南和参考不能明确 哪个引脚是 AVSS。

在 4 通道版本中、TAA3040、AVSS 位于引脚 4 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是数据表中的一个拼写错误、当数据表中引用 AVSS 时、它们实际上指的是 VSS。 此外、散热焊盘和转角引脚在内部共享接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 在 IC 内共享数字接地和模拟接地? 我想知道与具有专用模拟接地引脚的 TAA3040 相比、这如何影响输入模拟信号的质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    虽然 TAA3020 和 TAA3040 不共用同一个器件芯片、这意味着它们在生产中被调整的方式不同、但它们都在内部共享一个公共接地。

    理论上、 PCB 的设计人员可以将电路连接到同一接地端。 但是、最佳做法是、我们在 EVM 设计上这样做、即使模拟和数字接地连接在 IC 内、也要在本地将它们分离。