This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:单端麦克风预期的直流偏置?

Guru**** 2781705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528722/pcm6260-q1-single-ended-microphone-expected-dc-bias

器件型号:PCM6260-Q1

工具/软件:

在设计中、麦克风信号的直流偏置为 1.25V。 ADC 在–5dBFS 条件下读取此直流电平。 内部 MicBias 关闭、我在数据表中看不到任何其他导致我以不同方式设置信号的详细信息。 ADC 预计检测到最大信号的预期直流偏置是多少?

这是我的驻极体麦克风原理图:

信号从此处进入通道 5P 和 6P、5N/6N 接地:

谢谢您、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    PCM6260 高摆幅模式支持 10Vrms (14Vp) 差分、5Vrms (7Vp) 单端、理想情况下、您可以将直流偏置或电压共模设置为该输入摆幅的中间值、约为 7V。

    对于单端 ECM 麦克风、请确保 正确设置 CHx_CFG 寄存器。 由于输出信号的读数为–6dBFS、这表明 ADC 正在接收所需输入信号幅度的一半。 这可能是由于寄存器配置为差分模式、而不是单端模式。  

    提供的电流信号电平摆幅是多少?