This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:高功率输出驱动器是否会通过 HPOUT/HPCOM 真正支持差分输出、或者是否需要 BTL 负载来实现差分信号?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528041/tlv320aic3109-q1-does-high-power-output-driver-truly-support-differential-outputs-via-hpout-hpcom-or-it-requires-btl-load-to-achieve-differential-signals

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

工具/软件:

您好:

我认为这两个表和第 7.3.7 节之间存在矛盾

根据第 7.3.7 节、编解码器不支持高功率输出驱动器上的差分输出

但下面显示的 2 个表表明情况相反。  

您能否确认什么是正确的?

谢谢

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    Jeff 本周不在办公室、因此请耐心等待、因为他的回复会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    输出驱动器可以配置为作为两个单端输出独立发送信号或作为差分配置发送信号 — 我相信第 7.3.7 节所说的是、两个驱动器输出可以在一对差分中使用(BTL 配置)、或者驱动一个单端输出、另一个输出处于恒定电平、或者驱动两个单端信号。 这种情况并不十分清楚、但如果两个单端输出通过寄存器 38 配置、使 HPCOM 为 HPOUT 的差分、则两个单端输出配置为一个差分对。 我希望这更有意义、如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好杰弗里斯!

    感谢您的确认。 现在一切都很清楚。

    Chirag