This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:LM5122 的同步输出?

Guru**** 2346230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPA3223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529405/tpa3223-sync-output-for-lm5122

器件型号:TPA3223
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具/软件:

我将使用 TPA3223(每个通道为 11 Ω 负载提供 100W)制作一个双通道放大器。 它还具有一个使用两个 LM5122 的两相升压转换器、可利用同一电路板上的 12 伏电源产生 36 伏电源电压。 我的电路设置与 EVM 非常相似。 正如我在初步原理图中所述、TPA3223 将以 480kHz 的频率运行、而升压转换器以 250kHz 的频率运行。 这是否可能造成拍频问题? 我应该以某种方式将它们同步在一起、还是让它们在我的电路板上? LM5122 IC 能否同步到 TPA3223、这是如何实现的? 谢谢你 — Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为这种配置不会产生任何频率拍频问题。 如果使用两个音频放大器、可能会出现此问题、但仅使用一个放大器应该没有任何问题。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!!