This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:查询是否存在 Dechlorane Plus &UV328

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529702/lm386-query-on-presence-of-dechlorane-plus-uv328

部件号:LM386

工具/软件:

我们需要获得支持,以查明组件 — LM386MX-1/NOPB 中是否存在 Dechlorane 和 UV328 物质

通过检查  材料成分搜索中提供的成分信息和化学品报告中是否存在化学文摘社 ID - 135821-03-3135135821-74-813560-89-9 和 25973-55-1 进行了初步分析 。  

  1. 在材料成分搜索中检查 相应器件的元件描述时、上述这些 CAS ID 不存在。 然而、在提及化学品报告(化学品报告附录 A)时、化学文摘社编号 25973-55-1 的 RL 为 0.05、而成分说明中没有。 我们需要支持以了解应遵守哪一份文件?
  2. 我们已经就此联系了 TI 官员以寻求支持、我也按照他们的建议进行了核实  

    关于 Texas Instruments 半导体产品 REACH 条款规定的声明

然而、我们尚未就没有戴克洛兰和 UV328 达成一致。 我们还对这些文件提出以下问题

 

  1. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新 : UV - 328 是 2014 年 12 月 17 日更新的候选人名单的一部分。 因此、我认为这意味着、如果“材料描述提及 REACH — 是“意味着组件中没有 UV –328、如果提及为豁免、则仅在“材料描述“文档中提及豁免内容。 请澄清?
  2. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新–  根据一般质量指南第 31 节、Dechlorane plus CAS ID (135821-03-3135135821-74-813560-89-9) 不属于 SVHC 或 REACH 候选、也不属于 RCM。 您能否确认我分享的列表中列出的组件根本不含 Dechlorane 和物质? 是否有单独的报告或认证?
  3. 您是否还能澄清化学品报告附录 A 中 RL-0.05 的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我必须联系我们的可靠性团队以获取关于这一个问题的意见。 我会尽快更新您。  

    此致、
    Sydney Northcutt