This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:输出电感器处可闻噪声

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529179/tas5825m-audible-noise-at-output-inductors

器件型号:TAS5825M

工具/软件:

大家好:

我在使用音频放大器时遇到了问题、其中输出电感器会产生可闻噪声。 我不确定如何开始进行故障排除。

负载为 4 欧姆 (5W)、输出电感器为器件型号 BWVS00606045100M00 (10 µH 、2.7A 、57mΩ、 100kHz )。
PVDD 电源电压为 6.3V  

任何人都可以帮助指出此问题的可能原因、或建议如何进行诊断?

提前感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    你什么时候听到嗡嗡声? 它是不播放音频、播放音频还是两者兼而有? 如果使用音频播放、是否仅为特定级别(高音量或低音量)?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉之前不清楚。 我可以听到输出电感器(至少有一些频率)在非常低的水平上复制的音乐、但在足够接近时仍然可以听到。

    无论是否有虚拟加载、行为都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有趣的是、总的来说、我认为这是由于电感器的构成造成的。 我将尝试更改器件 D 类开关频率、看看这样是否有用。 如果这无法解决问题、您可能需要研究不同的电感器。 这也可能是由于电感器饱和、这时需要使用饱和额定电流较高的电感器。 这种嗡嗡声是否仅出现在高音量或低音量时?

    此致、
    Sydney Northcutt