This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS 2563 典型应用

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529577/tas2563-tas-2563-typical-application

器件型号:TAS2563

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

   我注意到 L1 是 1uH 电感器、但电感器的饱和电流为 4.5A。  我想知道它有多大?  (0805? 1206? 或者...?)

  此外、如果我的电池电压仅为 3.7V (1.961Wh) 且用于手表应用、 电流是否仍然如此之大?  我是否仍需要如此大的电感器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您可能会发现、采用 0805 封装且具有上述额定电流的一些 1uH 电感器或更大。

    如果您的应用不需要 TAS2563 的完整电源功能、则可以使用 额定电流较低的电感器。 为了确保电感器不会进入饱和状态、您可以将 BST_ILIM 寄存器配置为较低的值(默认为 3.96A)。 您可以使用 PPC3 在配置文件中调整此值。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师